MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Comportamiento de bloqueo tras volver la tensión de bus

Bloqueado:
La función de bloqueo no se activa tras volver la tensión de bus, con independencia del estado que tenía antes de la caída de tensión de bus.


Desbloqueado:
Tras volver la tensión de bus, la función de bloqueo se activa y la salida se conmuta al estado que se ha definido a través del parámetro Comportamiento ante comienzo de bloqueo. Si ha ajustado aquí el valor Ninguna reacción, la salida se bloqueará en su estado actual.


Como antes de la caída de tensión de bus:
La función de bloqueo se establece en el estado que estaba activo antes de la caída de tensón del bus. Si la función de bloqueo estaba activa, la salida se controla mediante sus ajustes en el parámetro Comportamiento ante comienzo de bloqueo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?