2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Prioridad

La reacción al comportamiento ajustado aquí para la vuelta de la tensión de bus tiene una prioridad baja. Si se activa una función con una prioridad más alta para el accionamiento directamente tras volver la tensión de bus, se aplicarán los ajustes descritos a continuación a estas funciones.

Los estados de relé causados por funciones de mayor prioridad (función de mayor nivel) tienen prioridad sobre el comportamiento tras volver la tensión de bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?