2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Ajustes exprés para persiana enrollable

La persiana enrollable protege a los residentes, el mobiliario y las plantas contra la radiación solar y la radiación UV excesivas. La persiana enrollable evita que el calentamiento excesivo de las habitaciones debido a la exposición a la luz solar. La protección ofrecida por las persianas enrollables contra el ruido externo tampoco debe subestimarse. En la temporada de frío, la capa de aire entre la ventana y la persiana enrollable tiene un efecto aislante. Esto también puede ahorrar en costes de calefacción.

Las persianas enrollables se comportan de manera similar a las persianas. No cuentan con las funciones de control de lama. Por este motivo, hacemos referencia a la descripción de las funciones individuales en el capítulo Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?