2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objetos de grupo de respuesta de estado de persiana enrollable

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

70

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para altura

1 byte

Envío

5.001 Porcentaje (0...100 %)

75

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para desplazamiento

1 bit

Envío

1.010 Inicio/Parada

76

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para última dirección

1 bit

Envío

1.008 Subir/BAJAR

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.