2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Prioridad de las alarmas de mal tiempo

Aquí se definen las prioridades globales para las alarmas de mal tiempo.

Ajustes ampliados

Ajustes generales de persiana enrollable y persiana

 

Prioridades de las alarmas de mal tiempo

Alarma de viento > Alarma de lluvia > Alarma de helada

 

Alarma de viento > Alarma de helada > Alarma de lluvia

Tiempo de supervisión de la alarma de viento 1

Alarma de lluvia > Alarma de viento > Alarma de helada

   

Alarma de lluvia > Alarma de helada > Alarma de viento

 

Tiempo de supervisión de la alarma de viento 2

Alarma de helada > Alarma de lluvia > Alarma de viento

     

Alarma de helada > Alarma de viento > Alarma de lluvia

Este ajuste de prioridad se aplica a todos los canales de persianas y persianas enrollables para los que está desbloqueada la función de alarma de mal tiempo. Las reacciones a una alarma de mal tiempo solo se activan si no hay activa ninguna alarma de mal tiempo con una prioridad mayor. Si se reinicia una alarma de mal tiempo y se activa otra alarma de mal tiempo con una prioridad menor en ese momento, se ejecutarán las reacciones de la alarma con prioridad menor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?