2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Modo de contacto normalmente cerrado

Si el Objeto de conmutación recibe un telegrama con el valor "0", el contacto se cierra. Si se recibe un valor de telegrama de "1", el contacto se abre. Los ajustes "Accionado" y "No accionado" se utilizan para los diferentes estados de conmutación de los contactos de salida.

En modo de relé "Normalmente cerrado":

  • Accionado = contacto abierto

  • No accionado = contacto cerrado


Orden de conexión (modo Normalmente cerrado)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?