2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Valores de objeto para alarma

La función de alarma se activa si el objeto de alarma recibe un telegrama con el valor de objeto que ha definido con el parámetro Alarma. La reacción se define mediante el parámetro Comportamiento ante comienzo de alarma.

Si el objeto de alarma recibe un telegrama con el valor de objeto opuesto al de activación, la función de alarma se cancela y el relé de salida adopta el estado que ha definido en el parámetro comportamiento al finalizar alarma.

Para valor de objeto "1":
El valor de objeto "1" conecta la función de alarma. Si se recibe el valor de objeto "0", la función de alarma se desconecta de nuevo.


Para valor de objeto "0":
El valor de objeto "0" conecta la función de alarma. Un telegrama con el valor de objeto "1" desactiva de nuevo la función.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?