2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objetos de grupo de funcionam. automático de persiana enrollable

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

60

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Desplazamiento en funcionam. automático

1 bit

Recibido

1.008 Subir/BAJAR

61

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Paro en funcionam. automático (persiana enrollable)

1 bit

Recibido

1.007 Paso

62

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Posición altura modo automático

1 byte

Recibido

5.001 Porcentaje (0...100 %)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?