2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Selección de las extensiones SpaceLogic KNX

El maestro del conmutador/de persiana SpaceLogic KNX es un actuador KNX que conmuta un máximo de 8 salidas (como lámparas) o controla un máximo de 4 motores de persianas con conmutadores finales. La distribución de funciones entre canales es de selección libre y depende de sus requisitos.

Si necesita más canales para su proyecto, puede conectar las denominadas como Extensiones del conmutador/de persiana SpaceLogic KNX al maestro. Al igual que con el maestro, los canales se pueden dividir en canales de conmutación o canales de persianas. Dado que un maestro puede controlar un máximo de 2 extensiones, es posible conmutar un máximo de 24 salidas o controlar un máximo de 12 motores de persianas.

Ajustes generales

Selección de la extensión SpaceLogic KNX

 

Tipo de extensión 1

Bloqueado

 

Conmutador/persiana MTN6805-0008

   

Tipo de extensión 2

Bloqueado

   

Conmutador/persiana MTN6805-0008

Al seleccionar Conmutador/persiana MTN6805-0008 se agrega la extensión 1. Las 8 nuevas salidas con pestañas, parámetros, canales y funciones de canal ya están disponibles en la aplicación.

La extensión 1 se muestra como una imagen a la derecha del maestro.

Al seleccionar Conmutador/persiana MTN6805-0008 como extensión 2 se agrega la segunda extensión de conmutador/persiana.

La extensión 2 se muestra como imagen a la derecha de la extensión 1.

Para la extensión 2, las nuevas salidas se muestran ahora con pestañas, parámetros, canales y funciones de canal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?