2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Prioridades de las alarmas de mal tiempo

Aquí se definen las prioridades globales para las alarmas de mal tiempo.

Ajustes ampliados

Ajustes generales de persiana enrollable y persiana

 

Prioridades de las alarmas de mal tiempo

Alarma de viento > Alarma de lluvia > Alarma de helada

 

Alarma de viento > Alarma de helada > Alarma de lluvia

Tiempo de supervisión de la alarma de viento 1

Alarma de lluvia > Alarma de viento > Alarma de helada

   

Alarma de lluvia > Alarma de helada > Alarma de viento

 

Tiempo de supervisión de la alarma de viento 2

Alarma de helada > Alarma de lluvia > Alarma de viento

     

Alarma de helada > Alarma de viento > Alarma de lluvia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?