2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objetos de grupo de la función de alarma

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

66

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Alarma

1 bit

Recibido

1.005 Alarma

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?