2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objetos de grupo de la función de límites del intervalo de desplazamiento

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

68

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Activar límites de desplazamiento

1 bit

Recibido

1.003 Desbloquear

74

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para limitación de intervalo

1 bit

Envío

1.003 Desbloquear

Además, se puede desbloquear un objeto de realimentación de estado que envíe el estado de la función de límites del intervalo de desplazamiento al bus.

El valor del objeto de realimentación de estado recibe el valor del objeto "1" en cuanto la limitación del intervalo de desplazamiento se activa y el accionamiento alcanza el límite especificado.

  • Si el accionamiento ya se encuentra dentro del límite especificado cuando se activa la limitación del intervalo de desplazamiento, el objeto de realimentación de estado envía inmediatamente el valor del objeto "1".

  • Si se mantiene el intervalo de desplazamiento o se cancela el límite debido a una función con una prioridad mayor, el valor del objeto cambia a "0".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?