2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Valores de objeto para alarma

Primero, seleccione el valor de objeto que debe conectar la función de alarma:

  • Para valor de objeto "1": el valor de objeto "1" conecta la función de alarma. Si se recibe el valor de objeto "0", la función de alarma se desconecta de nuevo.

  • Para valor de objeto "0": el valor de objeto "0" conecta la función de alarma. Un telegrama con el valor de objeto "1" desactiva de nuevo la función.


La función de alarma se activa si el objeto de alarma recibe un telegrama con el valor de objeto que ha definido con el parámetro Alarma. La reacción se define mediante el parámetro Comportamiento ante comienzo de alarma.

  • Ninguna reacción: finalizar tarea actual.

  • Parada: el accionamiento permanece en su posición actual.

  • Arriba: el accionamiento se desplaza a la posición final superior.

  • Abajo: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior.

  • Ir a la posición: el accionamiento se desplaza a la posición definida para la altura y la lama (sólo para persiana).


Una vez que el accionamiento haya realizado la acción deseada, permanecerá en esta posición y no podrá operarse mientras la función de alarma esté activa. Sólo cuando se active una función con una prioridad mayor se ejecutará la reacción definida.

Si el objeto de alarma recibe un telegrama con el valor de objeto opuesto al de activación, la función de alarma se cancela y el relé de salida adopta el estado que ha definido en el parámetro Comportamiento al finalizar alarma.

  • Ninguna reacción: el accionamiento permanece en su posición actual.

  • Subir: el accionamiento se desplaza a la posición superior.

  • Bajar: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior.

  • Ir a la pos. anterior a la alarma: el accionamiento vuelve a la posición que tenía antes del telegrama de alarma.

  • Aceptar posición automática actual: este ajuste sólo es útil si la función automática está activa. El accionamiento se desplaza a la última posición automática solicitada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?