2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Tipo de persiana abajo cerrada / arriba cerrada

(Sin posición de trabajo)

  • Desplazamiento hacia arriba:
    Lamas cerradas hacia arriba
    (posición de lama 0 %)

  • Desplazamiento hacia abajo:
    Lamas cerradas hacia abajo
    (posición de lama 100 %)

  • Posible rango de ajuste para el ángulo de apertura de las lamas:
    0-100 %


Abajo cerrada / arriba cerrada


El parámetro Posición lama tras desplazamiento en % le permite definir el comportamiento de las lamas tras un desplazamiento del canal. Si ajusta el parámetro a la Posición de trabajo, puede ajustar un ángulo de apertura para que las lamas lo adopten después de cada desplazamiento hacia abajo.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana

Ajustes exprés para persiana

 

Control de lama

 

Desplazamiento de la persiana existente

Abajo cerrada / arriba cerrada

Posición lama tras desplazamiento en %

Última posición de lama

   

Ninguna reacción

   

Posición de trabajo

   

Posición de trabajo lama en %

75

El valor preajustado del 75 % corresponde a un ángulo de apertura de lamas de unos 45°. Dado que esta posición se ajusta sobre una base con control de tiempo, consulte también el apartado Tiempo de rotación de lamas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?