2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Función central para persiana enrollable

Función central para persiana

Los ajustes globales y las explicaciones de la función central se encuentran en el capítulo Ajustes generales.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana enrollable

 

Función central

Desbloqueado

Bloqueado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?