2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Prioridad

Si la salida del actuador se conmuta a una nueva posición de conmutación mediante una función de nivel superior durante un tiempo de iluminación de escalera en curso, el relé se conmuta inmediatamente a la nueva posición. El telegrama de conmutación más reciente se guarda y continúan los tiempos de retardo y los tiempos de iluminación de escalera.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?