2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Funcionamiento prioritario (control de prioridad)

Si ha elegido el funcionamiento prioritario (conocido en otros dispositivos como control de prioridad), se encuentra disponible un nuevo objeto de grupo denominado Prioridades para este canal.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Funcionamiento prioritario

 
– Ajustes de enlace, de bloqueo y de prioridad

Función de nivel superior

Funcionamiento prioritario

   

Comportamiento al finalizar prioridad

Sigue estado válido actual

Accionado

No accionado

   

Comportamiento tras volver la tensión de bus

Bloqueado

Desbloqueado, no accionado

Desbloqueado, accionado

Como antes de la caída de tensión de bus

Los valores de objeto del objeto de prioridad tienen el siguiente significado:

Bit de valor 1

Bit de valor 2

Comportamiento de la salida

1

1

Activar la prioridad, estado de conmutación "Accionado"

0

1

Desactivar la prioridad, el estado de conmutación depende del parámetro Comportamiento al finalizar prioridad

1

0

Activar prioridad, estado de conmutación "No accionado"

0

0

Finalizar prioridad, el estado de conmutación depende del parámetro Comportamiento al finalizar prioridad

La prioridad se activa si se recibe el valor "1" en el bit 1. A continuación, el relé de salida asignado se conmuta, en función del bit 2, a "Accionado" (bit 2 = "1") o "No accionado" (bit 2 = "0").

Una prioridad activa se desactiva mediante un nuevo telegrama con el valor "0" en el bit 1. Mientras esté activo un funcionamiento prioritario, el canal afectado no podrá controlarse mediante el "objeto de conmutación" ni mediante las funciones avanzadas (función central, funciones de tiempo, función de escena).

Tras el final de una prioridad, el comportamiento del relé de salida está determinado por el parámetro Comportamiento al finalizar prioridad.

El ajuste Sigue estado válido actual tiene el siguiente efecto:

Durante la prioridad activa, la aplicación realiza el seguimiento de todos los comandos de conmutación de las funciones subordinadas y el seguimiento del estado de conmutación se realiza internamente. De este modo, al final de la prioridad, se puede ajustar el estado de conmutación que se habría ajustado actualmente sin la prioridad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?