Funcionamiento del software ETS
Habilidades esenciales para el funcionamiento de ETS en sistemas KNX
Para utilizar la aplicación de software ETS, se necesitan los siguientes conocimientos:
-
Funcionamiento básico de Windows: Es fundamental comprender las reglas básicas para utilizar programas en Windows.
-
Conocimientos sobre el software ETS: Familiaridad con el software ETS, incluyendo cómo navegar por su interfaz y utilizar sus funciones.
-
Comprensión del sistema KNX: Conocimiento del sistema KNX, incluyendo cómo seleccionar los sensores y actuadores correctos, transferirlos a la línea y ponerlos en marcha.
-
Habilidades de programación: Capacidad para programar el pulsador KNX, lo que implica establecer parámetros, asignar direcciones de grupo y configurar funciones.
Ajustes de parámetros ETS y descripción general de la interfaz de usuario
Las tablas con describen los ajustes de parámetros en ETS.
En ETS, los parámetros del dispositivo se abren usando la pestaña Parámetros.
La interfaz de usuario está dividida en 2 secciones: Las pestañas están a la izquierda y los parámetros a la derecha, así como sus valores.