2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Activación y almacenamiento de valores de escena

Los valores de escena para los relés de salida se activan mediante el objeto "Escena". Después de recibir un telegrama de escena, el dispositivo evalúa la dirección de escena enviada y controla los canales hacia los valores de escena guardados.

Si es necesario un desplazamiento de referencia antes de desplazar el accionamiento a la posición de escena, primero se ejecuta el desplazamiento de referencia y, a continuación, el accionamiento se desplaza a la posición de escena solicitada.

Calibración

Si el "objeto de escena" recibe un telegrama de escena con bit de aprendizaje "1", para todas las escenas asignadas a la dirección de escena recibida se guardan la posición de altura actual como el nuevo valor de escena y, en el caso de los accionamientos de persiana, la posición de lama actual.


NOTA: Nota: Si una dirección de escena dentro de un canal se asigna a múltiples escenas (parametrización incorrecta), solo se activará o se guardará la última escena encontrada con esta dirección de escena. Puede evitarlo asignando distintas direcciones de escena dentro de un canal.


Formato de telegrama

Los telegramas para la función de escena tienen el formato de datos: L X D D D D D D.

L = bit de aprendizaje

X = no utilizado

DDDDDD = dirección de escena activada

Si el bit de aprendizaje de un telegrama tiene el valor "0", se activarán y se ajustarán los estados de relé guardados para la dirección de escena.

Si el bit de aprendizaje recibe el valor "1", los estados de salida actuales se guardan como nuevos valores de escena para la dirección de escena recibida.

Tome la dirección de escena (0-63) y añada 128 para obtener el valor para el aprendizaje de la escena.


Ejemplos:

Valor de telegrama

Binario

Hexadecimal

Dirección de escena

0

0000 0000

00

Activar dirección de escena 0

1

0000 0001

01

Activar dirección de escena 1

29

0001 1101

1D

Activar dirección de escena 29

57

0011 1001

39

Activar dirección de escena 57

63

0011 1111

3F

Activar dirección de escena 63

128 (0+128)

1000 0000

80

Aprendizaje de dirección de escena 0

129 (1+128)

1000 0001

81

Aprendizaje de dirección de escena 1

157 (29+128)

1001 1101

9D

Aprendizaje de dirección de escena 29

185 (57+128)

1011 1001

B9

Aprendizaje de dirección de escena 57

191 (63+128)

1011 1111

BF

Aprendizaje de dirección de escena 63

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?