2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Definición de dependencia entre la función automática y el control manual

Puede utilizar el siguiente parámetro para definir la reacción de la función automática al recibir un telegrama de control desde las opciones de funcionamiento manual (Desplazamiento en modo manual, Paro/orient. en modo manual, Posición altura modo manual, Posición lama modo manual y activación de escenas):

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Funcionam. automático

   

Reacción en funcionam. automático al recibir un valor de objeto manual

El funcionam. automático permanece desbloqueado

   

Funcionamiento automático temporalmente bloqueado

   

Tiempo de desactivación para funcionam. automático

1 min (1 min - 24 h)

La desactivación permanente de la función automática sólo se puede cancelar mediante un telegrama que finaliza el bloqueo modo automático a través del objeto de bloqueo modo automático. Se ejecutará la acción que ha ajustado en el parámetro "Comportamiento al desactivar bloqueo automático mediante objeto".

Una vez que ha transcurrido una desactivación temporal, el accionamiento permanece en su posición actual hasta el siguiente telegrama de control.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?