MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Comportamiento de la alarma tras volver la tensión de bus

Bloqueado:
La función de alarma no se activa tras volver la tensión de bus, con independencia del estado que tenía antes de la caída de tensión de bus.


Desbloqueado:
Tras volver la tensión de bus, la función de alarma se activa y la salida se conmuta al estado que se ha definido a través del parámetro Comportamiento ante comienzo de alarma.


Como antes de la caída de tensión de bus:
La función de alarma pasa al estado que estaba activo antes de la caída de tensión de bus. Si la función de alarma estaba activa, la salida se controla mediante sus ajustes en el parámetro Comportamiento ante comienzo de alarma.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?