Función de protección de dispositivos y ciberseguridad
El maestro del conmutador/de persiana SpaceLogic KNX tiene una interfaz micro USB B. Se ha diseñado para el diagnóstico y la actualización del firmware del dispositivo. Se debe ajustar un código PIN de 4 dígitos en la aplicación ETS para evitar que personas no autorizadas manipulen el firmware (ciberseguridad).
Esto se solicita antes de una actualización de firmware con la "Herramienta de actualización de firmware de dispositivos" de Schneider Electric. Sin este PIN, no es posible realizar una actualización. Tiene 3 intentos para introducir un código de acceso válido. Si el código no se introduce correctamente, el puerto de servicio se desbloquea durante 1 hora o es necesario reiniciar el dispositivo (reinicio de la alimentación o reinicio del dispositivo).
El código PIN se introduce en la pestaña Ajustes ampliados (Código PIN para la actualización del firmware). Los PIN con un nivel de seguridad bajo están prohibidos (por ejemplo, 1234, 1111, 2222, ...).