2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Contador de ciclo de conmutación

Si desbloquea el contador de ciclo de conmutación, todas las acciones de conmutación de un relé se cuentan y almacenan de forma persistente en la memoria. El valor real puede leerse para cada relé a través de un objeto de grupo contador de ciclo de conmutación de 2 bytes.

De forma predeterminada, solo el indicador C y el indicador R están ajustados para evitar un alto tráfico de bus. El firmware comprueba los contadores internos de forma cíclica cada 10 segundos. Si el valor cambia, se envía a través del objeto de grupo.

Puede leer los valores reales a través de objetos de grupo. Si desea conocer los valores sin leer, debe ajustar el indicador T para el objeto.

Debe desbloquear la visibilidad de los objetos de grupo en "Ajustes ampliados" para el dispositivo. Puede desbloquear la visibilidad de forma individual para cada dispositivo (maestro y extensiones).

Ajustes ampliados

Contador de ciclo de conmutación

 

Contador del ciclo de conmutación maestro

Bloqueado/desbloqueado

 

Contador de ciclo de conmutación extensión 1

Bloqueado/desbloqueado

 

Contador de ciclo de conmutación extensión 2

Bloqueado/desbloqueado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?