MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Variation de la luminosité

Vous pouvez augmenter et réduire la variation avec des valeurs, et allumer et éteindre l’éclairage.

L’actionnement du bouton envoie des valeurs de variation de 0 – 100 %.

Vous pouvez restreindre la gamme de variation en modifiant la valeur maximale de variation. La luminosité minimum est réglée sur 0 % et la luminosité maximum sur 100 pour cent par défaut.

Réglages express

Fonction

Variation de la luminosité

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Valeur de luminosité min.

0 - 50 %

   

Valeur de luminosité max.

51 - 100 %

Un bref actionnement de bouton active ou désactive la fonction. Faites glisser la barre sur l’écran pour diminuer ou augmenter la luminosité.

Maintenez le bouton enfoncé (actionnement prolongé) jusqu’à ce que vous ayez atteint le niveau de luminosité souhaité. Quand vous relâchez le bouton, l’objet de variation envoie un télégramme d’arrêt et termine le processus de variation.

Si l’objet Commutation, état a la valeur « 0 », un télégramme Plus clair est toujours envoyé. Ceci garantit que l’éclairage devient plus clair lorsque l’on augmente la variation sans avoir auparavant allumé par un actionnement bref du bouton-poussoir.

Valeur objet

Commutation

Valeur du dernier

télégramme de variation

Réaction de l’actionneur de variation

OFF

Plus sombre

Plus clair

OFF

Plus clair

Plus clair

ON

Plus sombre

Plus clair

ON

Plus clair

Plus sombre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?