MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Positions des lamelles

Vous pouvez régler le store à différents angles d’ouverture. Toutefois, le symbole pour la position des lamelles ne reflète pas l’angle d’ouverture réel.

La position des lamelles atteinte avec une valeur de positionnement donnée dépend de chaque store.

Il existe des stores avec un angle d’ouverture de 180° qui s’ouvrent et se ferment quand la position des lamelles est verticale. Si la valeur de positionnement est 50 %, les lamelles sont à l’horizontale.

D’autres stores ont un angle d’ouverture de 90° et ils s’ouvrent quand les lamelles sont à horizontale et se ferment quand elles sont à la verticale.

Ces stores viennent en position horizontale avec une valeur de 0 % et en position semi-ouverte avec une valeur de 50 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?