MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Comparateur de seuils

Le comparateur de seuils compare la valeur d'entrée avec le seuil.

1re logique

Fonction de canal

Comparateur de seuils

Type de données de valeur seuil

4 bits, 1/2/4 octets

 

Valeur seuil

0..4294967295

   

Si valeur d’objet < valeur seuil

Ne pas envoyer de télégramme / envoi valeur 1/0

   

Si valeur d’objet = valeur seuil

   

Si valeur d’objet != valeur seuil

   

Si valeur d’objet > valeur seuil

   

Si valeur d’objet ≤ valeur seuil

   

Si valeur d’objet ≥ valeur seuil

Vous pouvez définir un seuil, sélectionner sa comparaison et choisir la valeur à envoyer après comparaison :

  • 0

  • 1

  • Ne pas envoyer de télégramme

L’option Envoi de sortie quand permet de définir si la sortie doit être envoyée après réception d’un nouveau télégramme à l’entrée ou à chaque changement de l’objet de sortie.

Ce réglage est sensé si une réponse rapide est attendue. Il permet également d’éviter la surcharge du bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?