MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Sortie de valeur

La fonction Sortie de valeur vous permet d’envoyer des valeurs pour différents types de donnée, des types de données spécifiques et des valeurs définies par des paramètres.

Réglages express

Fonction

Sortie de valeur

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction

Vert/Blanc

Vous pouvez régler un télégramme de sortie différent pour chaque opération. Il y a toujours cinq options pour le réglage de la valeur :

  • 1 bit – 1.001 commuter

  • 2 bits – 2.001 commande de commutation

  • 4 bits – 3.007 commande de variation

  • 1 octet – 5.010 impulsions de compteur (0..255)

  • 2 octets – 7.001 impulsions

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?