MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Chauffage et refroidissement

Vous pouvez régler la façon dont le passage entre le chauffage et le refroidissement intervient à l’aide du paramètre Commutation chauffage/refroidissement.

  • Automatiquement par le contrôleur

  • Réglage externe via l’objet Mode chauffage/refroidissement

  • Via bouton

  • Via bouton et objet

Changement automatique

Si vous sélectionnez le Changement automatique entre le chauffage et le refroidissement, le contrôleur décide quel mode est adapté en se basant sur les valeurs de consigne paramétrées, la zone morte et la température mesurée actuelle.

Si vous sélectionnez la commutation externe en utilisant l’objet Mode chauffage / refroidissement, le contrôleur peut uniquement être obligé à passer en mode de chauffage ou de refroidissement par la valeur de l’objet.

NOTE: Il est possible d’interroger l’état d’un dispositif externe pour le basculement entre le chauffage et le refroidissement.
Pour cela, réglez le drapeau Lecture à l’init sur l’objet Valeur de chauffage / refroidissement.
Notez que l’unité externe est opérationnelle après une réinitialisation et prend en charge la demande de lecture. Réglez également l’envoi cyclique sur le dispositif externe.

Zone morte

La zone morte empêche le contrôleur de commuter fréquemment entre chauffage et refroidissement. Par exemple, si un radiateur est utilisé pour le chauffage, il possède suffisamment d’énergie thermique après la fermeture de la vanne pour continuer à chauffer la pièce au-dessus de la température de consigne.

Exemple :

Si vous avez projeté la même valeur pour les valeurs de consigne du chauffage et du refroidissement, la zone morte est réglée sur « 0 K ». Après l’expiration d’un délai de temporisation réglable, le système de climatisation refroidit car la valeur de consigne pour le refroidissement est dépassée. Si le délai de temporisation est court, le contrôleur change de mode assez fréquemment.

Assurez-vous que la valeur de consigne du chauffage soit toujours inférieure à la valeur de consigne du refroidissement.

État après la mise sous tension / le téléchargement

Vous définissez le mode auquel le contrôleur passe après le téléchargement (chauffage ou refroidissement) ou la réinitialisation (chauffage / refroidissement / comme avant la coupure de tension).

Système HC à 2 conduits/4 conduits

Finalement, vous choisissez entre un système à 2 conduits et un système à 4 conduits.

Dans le système à 2 conduits, les liquides de chauffage et de refroidissement (en fonction de la saison) passent par les mêmes conduits et sont contrôlés par la même vanne.

Système HC à 2 conduits

A Arrivée de froid

B Arrivée de chaud

C Retour de froid

D Retour de chaud


Système HC à 4 conduits

A Arrivée de froid

B Arrivée de chaud

C Retour de froid

D Retour de chaud


Le passage d’un liquide chaud à un liquide froid est effectué par le système et doit donc passer par le contrôleur.

L’objet Mode chauffage/refroidissement envoie « 0 » pour le mode de chauffage et un 1 pour le mode de refroidissement à l’actionneur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?