MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Capteur de température interne et externe

Le dispositif possède un capteur de température interne intégré. Toutefois, vous pouvez également sélectionner un capteur externe qui envoie des valeurs au contrôleur via le bus. Le bus évalue ensuite la température actuelle.

Fonction 1

Contrôleur de

Externe

 

Interface d’affichage de température

Température de consigne

 

Température mesurée

 
   

Référence de température ambiante de

Capteur interne/interne

     

Laps de temps pour la demande de capteur externe

0 – 255 min

Vous pouvez régler l’intervalle de temps pour l’appareil, pour l’envoi d’une demande de lecture de température à un capteur de température externe (après réinitialisation ou programmation du bus).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?