MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Code PIN

Si vous activez la fonction d’accès à l’écran, vous pouvez définir un mot de passe de sécurité à quatre chiffres et sélectionner la valeur d’objet de sortie envoyée au bus après avoir saisi le mot de passe. Vous pouvez réglez un envoi avec délai. Une fois que vous avez saisi le mot de passe correct, le dispositif quitte l’écran de veille pour passer en mode normal.

La combinaison de code PIN prédéfinie est 1234. L’accès à l’écran est désactivé si vous réglez un code PIN non valide (1234, 1111 ou 2222, par exemple).

Interface utilisateur

Utilisez le code PIN d’accès à l’écran

Cocher (Oui)

Définition du mot de passe

4 chiffres : 0 – 9

 

Type d’objet de sortie lors de la saisie du code PIN

Aucune réaction

1 bit (On/Off)

1 octet (commande des scénarios) : 1 – 64

1 octet : 0 – 255

1 octet : 0 – 100 %

   

Délai d’envoi

0 – 255 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?