MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

L’objet Signal en direct envoie 1 au bus de façon cyclique pour indiquer que la couche d’application d’appareil fonctionne correctement. L’intervalle d’envoi est défini par des paramètres. Les informations concernant la date et l’heure proviennent du bus.

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

1

Généralités

Signal direct

1 bit

Envoie

1.001 commuter

2

Généralités

Date

3 octets

Reçoit

11.001 date

3

Généralités

Heure

3 octets

Reçoit

10.001 heure de la journée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?