MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Interface utilisateur

La fonction Interface utilisateur vous permet de personnaliser l’aspect de l’écran et des paramètres affichés.

Vous pouvez choisir les éléments suivants :

  • Unités de température

  • Langage et code PIN

  • Thème et écran de veille

  • Niveau de luminosité

  • Type et luminosité de l’écran de veille

Interface utilisateur

Unités de température

Celsius / Fahrenheit

 

Langage de l’interface

Chinois

Anglais

Français

Allemand

Espagnol

Suédois

Norvégien

 

Le style de thème de l’interface utilisateur est

1, 2, 3

   

Luminosité en mode normal/mode nuit

10 – 100 %

   

Éteindre l’écran après

0 – 255 s, 0 = inactif

   

Utiliser l’économiseur d’écran

Activer/désactiver

   

Accès à l’écran

Désactivation

NOTE: Assurez-vous de régler l’option de page de codes dans les propriétés du projet sur UTF-8. Si ce n’est pas le cas, l’écran chinois (et/ou les caractères spéciaux) ne seront pas compatibles.

Vous pouvez régler le laps de temps après lequel l’écran s’éteint en cas d’inactivité (paramètre Éteindre l'écran après). Si vous réglez la valeur sur « 0 s », vous pouvez allumer et éteindre l’écran via un objet 1 bit.

Si vous ne souhaitez pas que l’écran soit tout simplement noir lorsqu’il est éteint, activez la fonction économiseur d’écran.

Interface utilisateur

Utiliser l’économiseur d’écran

Cocher (Oui)

Type d’écran de veille

Horloge

Album

Texte défini par l’utilisateur

 

Luminosité dans l’économiseur d’écran

10 – 100 %

Inchangée

   

Appeler l’écran de veille après

5 – 255 s

   

Accès à l’écran

Désactivation

L’interface de l’écran de veille affiche une horloge électronique, des images ou du texte personnalisé avec un maximum de 18 caractères anglais ou 6 caractères chinois. Si la description contient des cédilles ou d’autres caractères spéciaux composés de plusieurs caractères codés sur un octet, le nombre maximal de caractères dépend du nombre de cédilles ou de caractères spéciaux.

Vous pouvez également régler le pourcentage du rétroéclairage et le délai pour l’activation de l’écran de veille.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?