MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

185

Contrôleur de chauffage au sol

Mise sous tension / hors tension, état

1 bit

C, W, U

1.001 commuter

186

Contrôleur de chauffage au sol

Capteur externe de température

2 octets

C, W, T, U

9.001 température

187

Contrôleur de chauffage au sol

Réglage de la valeur de consigne actuelle, état

Réglage de la valeur de consigne de base, état

2 octets

C, W, U

9.001 température

190

Contrôleur de chauffage au sol

Mise sous tension/hors tension

1 bit

C, R, T

1.001 commuter

191

Contrôleur de chauffage au sol

Température mesurée

2 octets

C, R, T

9.001 température

192

Contrôleur de chauffage au sol

Valeur de consigne de température actuelle

2 octets

C, R, T

9.001 température

193

Contrôleur de chauffage au sol

Valeur de contrôle de chauffage

1 bit, 1 octet

C, R, T

1.001 commuter/5.001 pourcentage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?