MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Volume

Vous pouvez choisi un type de données objet 1 bit ou 1 octet pour la commande du volume.

Fonction 1

Mode de commande du réglage du volume

1 bit (contrôle relatif)

1 octet (contrôle absolu)

Type de données objet

Pourcentage (DPT 5.001)

Pourcentage (DPT 5.004)

 

Valeur de volume max.

10 – 100 %

Avec un objet 1 bit (Volume + = 1/Volume – = 0), vous pouvez changer le volume en l’augmentant ou le diminuant d’un cran (contrôle relatif) :

  • 1 = augmentation d’un cran

  • 0 = diminution d’un cran

Le contrôle absolu signifie que vous réglez le niveau du volume sur une échelle en faisant glisser la barre sur l’écran. Vous pouvez choisir si le volume est transmis en tant que pourcentage (DPT 5.001) ou en tant que pourcentage (DPT 5.004) de 0 – 100 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?