MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Pause pour changement de direction des lamelles

Pour régler les lamelles par incréments dans le même sens, appuyez brièvement sur le bouton plusieurs fois jusqu’à atteindre la position souhaitée. Les lamelles continueront à se déplacer dans le même sens tant que vous appuyez sur le bouton pendant le temps de pause réglable.

Une fois ce temps de pause écoulé, le sens de rotation des lamelles change.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?