Contrôleur CVC
L’appareil intègre le chauffage, la ventilation et la climatisation pour former un système de contrôle du climat ambiant cohérent et efficace. Les valeurs de température mesurées dans les pièces sont envoyées au système de contrôle du chauffage/refroidissement et de la ventilation afin de générer la température et la qualité d’air optimales en utilisant de l’air frais de l’extérieur.
Le module CVC prend en charge le contrôle de la température ambiante et de la ventilation.
|
Contrôleur CVC Réglages du contrôleur |
Contrôleur FCU |
Activer |
|
|
Contrôleur de chauffage au sol |
|||
|
Contrôleur de ventilation |
Mettez le thermostat hors tension avant le téléchargement, la réinitialisation ou la mise à jour micro-USB d’ETS. Cela permet d’éviter que le système CVC ne soit piloté par un capteur de température intégré non stabilisé.
Vous pouvez désactiver le thermostat à l’aide de l’icône ON/OFF sur l’écran correspondant. Il est également recommandé de régler Mise sous tension/hors tension après téléchargement sur OFF dans le contrôleur FCU et le contrôleur de chauffage au sol dans l’ETS avant le téléchargement.
-
Contrôleur CVC > Contrôleur FCU > Mise sous / hors tension après téléchargement > OFF
-
Contrôleur CVC > Contrôleur de chauffage au sol > Mise sous tension/hors tension après téléchargement > OFF