MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Icônes, arrière-plans, écran de veille, mise à jour du micrologiciel

Vous pouvez mettre les icônes, arrière-plans, écrans de veille et micrologiciel du dispositif à jour à l’aide d’une interface USB.

L’intégrateur de système prépare le pack de mise à niveau avec les icônes, arrière-plans, écrans de veille et micrologiciel et le télécharge sur un support de stockage externe (clé USB).


Assurez-vous que votre clé USB répond aux critères suivants :

  • Volume : pas plus de 32 Go et suffisamment d’espace pour stocker le micrologiciel, les arrière-plans personnalisés, les écrans de veille, les icônes, etc.

  • Système de fichiers : FAT32.


Vous pouvez formater le lecteur USB en FAT32 dans votre explorateur de fichiers Windows :

Cliquez sur Ce PC > cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre clé USB > sélectionnez Format... > sélectionnez FAT32 dans le menu déroulant Système de fichiers.


Pour connecter votre clé USB au dispositif, vous avez besoin d’un câble USB OTG avec un port micro USB d’un côté et un port USB 2.0 de l’autre.

Pour utiliser l’interface USB pour les mises à jour et activer le port micro USB du dispositif, définissez un code PIN à quatre chiffres sécurisé. La combinaison de code PIN prédéfinie est 1234. L’interface USB est désactivée si vous définissez un code PIN non valide.

Pour en savoir plus, voir : Interface utilisateur.


Pour mettre à jour le micrologiciel, les arrière-plans, les écrans de veille et importer des icônes personnalisées de votre dispositif, procédez de la façon suivante :

  1. Copiez le micrologiciel et les fichiers PNG personnalisés dans les répertoires suivants du lecteur USB de la façon suivante :

    • Micrologiciel : répertoire racine

    • Arrière-plan : \background

    • Écran de veille : \screensaver

    • Icônes personnalisées : \icon

    Le système ne peut détecter vos fichiers que s’ils sont nommés correctement, de la façon suivante :

    Images d’arrière-plan :

    • Format de fichier : PNG

    • Taille : 480 × 480 pixels

    • Nom :<1.png>, <2.png> ou <3.png>

    Images de l’écran de veille :

    • Format de fichier : PNG

    • Taille : 480 × 480 pixels

    • Nom : 00.png

    Icônes :

    • Format de fichier : PNG

    • Taille : 58 × 58 pixels

    • Nom : reportez-vous à la configuration ETS – 01_G.png (icône verte n° 01), 01_W.png (icône blanche n° 01), 30_G.png (icône verte n° 30). Après l’import, vous pouvez les sélectionner en conséquence dans l’application ETS.

  2. Pour éviter que la mise à jour ne soit interrompue par des évènements d’écran indésirables, il est recommandé d’effectuer les opérations suivantes :

    • Désactivez temporairement l’écran de veille et la temporisation.

      • Réglages généraux > Interface utilisateur > réglez Éteindre l’écran après à « 0 ».

      • Réglages généraux > Interface utilisateur > Accès à l’écran > cliquez sur Désactivation

    • Supprimez les fichiers inutiles du répertoire racine de votre lecteur USB.

  3. Connectez le lecteur USB et le dispositif avec un câble USB OTG et attendez que le dispositif détecte le pack à importer. En l’absence de réponse, vérifiez les points suivants :

    • Le dispositif a un port micro USB activé.

    • Le répertoire racine du lecteur USB ne contient aucun fichier, à l’exception du micrologiciel.

    • Le lecteur USB et le dispositif sont bien connectés par un câble micro USB.

  4. Une fois le pack à importer détecté, un message pop-up apparaît :
    Pack de mise à niveau système détecté
    Version de mise à jour :
    Version actuelle :
    Mettre la version à niveau ?
    Annuler
    Confirmer

  5. Pour la mise à niveau, cliquez sur confirmer > saisissez votre code PIN.

  6. Si le code PIN est valide, le processus de mise à jour du micrologiciel démarre. Une fois terminé, le dispositif redémarre automatiquement.

  7. Le dispositif vérifie automatiquement les fichiers d’arrière-plan, d’écrans de veille et d’icônes de votre lecteur USB. Choisissez les dossiers que vous souhaitez importer. Le système vous interroge au sujet de chaque dossier détecté. Cliquez sur annuler ou confirmer.

Le système commencer à importer les fichiers. Une fois l’import terminé, le dispositif redémarre en l’espace de 10 secondes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?