MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

244

Écran 1 fonction 1

Sortie 1 – On/Off

Sortie 1 – ouvrir/fermer

Sortie 1 – commande scénarios

Sortie 1 – pourcentage

Sortie 1 – valeur non signée Objet x – ouvrir/fermer

1 bit

1 bit

1 octet

1 octet

1 octet

Envoie, Reçoit

Envoie, Reçoit

Envoie

Envoie

Envoie

1.001 commuter

1.008 ouvrir/fermer

18.001 commande de scénario

5.001 pourcentage (0..100%)

5.010 impulsions du compteur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?