MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Groupe de scénarios

Le module de scénario vous permet de régler un vaste nombre de combinaisons pour contrôler de grandes unités (éteindre toutes les lampes dans de grands espaces publics, ouvrir tous les stores dans un immeuble de bureaux).

Si vous activez la fonction Groupe de scénarios, vous pouvez régler jusqu’à 8 groupes de scénarios. Vous pouvez attribuer différentes valeurs à chacun d’entre eux de façon indépendante et régler des paramètres spécifiques.

Groupe de scénarios

Réglages du groupe de scénarios

Fonction de groupe de scénarios

Activer

 

Fonction de groupe de scénarios 1

Désactiver/activer

Chaque groupe de scénarios a 8 sorties. Vous pouvez définir 6 numéros de scénarios pour chacun d’entre elles. Vous pouvez définir 48 scénarios au sein de chaque Groupe de scénarios. Vous pouvez attribuer un numéro de scénario 384 fois au total.

Réglages du groupe de scénarios

Groupe de scénarios 1

G1 : Sortie 1 - fonction 8

 

Activer

Type d’objet de la sortie

1 bit / 1 octet / 2 octets

 

1 – 6 sortie 1 déclencheur n° scénario est

1 – 64 (0 = inactif)

   

Valeur d’objet de la sortie 1

1 / 0

   

Délai d’envoi

0 – 63 * 0,1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?