MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

L’objet Déclencheur de scénario principal reçoit le numéro de scénario (1 – 64) de l’un des boutons ou d’un autre capteur. Ensuite, toutes les sorties ayant numéro de scénario spécifique envoient l’objet (1 bit, 1 octet, 2 octets).

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

6

Groupe de scénarios

Déclencheur de scénario principal

1 octet

Envoie, reçoit

17.001 numéro de scénario

7

1er groupe de scénarios

Sortie sous-scène 1

1 bit

1 octet

2 octets

Envoie

1.001 commuter

5.010 impulsions du compteur

7.001 impulsions

8

Sortie sous-scène 2

9

Sortie sous-scène 3

10

Sortie sous-scène 4

11

Sortie sous-scène 5

12

Sortie sous-scène 6

13

Sortie sous-scène 7

14

Sortie sous-scène 8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?