MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Verrouillage d’écran

Le verrouillage d’écran protège le dispositif contre toute utilisation non autorisée. Le verrouillage est réglé à l’aide du bus. Lorsqu’il est activé, le verrouillage subsiste même après le redémarrage du dispositif.

Verrouillage de l’écran général

Vous pouvez activer et désactiver le verrouillage de l’écran pour le mode de fonctionnement continu. Si cette fonction est activée, vous pouvez verrouiller les pages-écrans du dispositif. Le verrouillage s'effectue avec la valeur « 1 » et le déverrouillage avec la valeur « 0 ».

NOTE: Une fois l’écran verrouillé via le bus, vous ne pouvez PAS le déverrouiller localement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?