Objets de groupe
La fonction de commutation s’exécute via l’objet de commutation ou l’objet de Variation de la luminosité.
La variation s’exécute via l’objet de Variation de la luminosité.
Une fonction de variation requiert au moins 2 adresses de groupe. La première adresse de groupe relie les objets de commutation du dispositif avec les objets de commutation du canal de variation. La deuxième adresse de groupe relie les objets de commutation du dispositif avec les objets de commutation du variateur.
L’affichage d’état se fait via l’objet Commutation, état et Luminosité, état.
|
N° |
Nom |
Fonction d’objet |
Longueur |
Comportement |
Type de données |
|---|---|---|---|---|---|
|
244 |
Écran 1 fonction 1 |
Commuter |
1 bit |
Envoie |
1.001 commuter |
|
246 |
Écran 1 fonction 1 |
Variation de la luminosité |
1 octet |
Envoie |
5.001 pourcentage (0..100%) |
|
249 |
Écran 1 fonction 1 |
Commutation, état |
1 bit |
Envoie, Reçoit, Met à Jour |
1.001 commuter |
|
251 |
Écran 1 fonction 1 |
Luminosité, état |
1 octet |
Envoie, Reçoit, Met à Jour |
5.001 pourcentage (0..100%) |