Mesure de température
Le dispositif possède un capteur de température interne intégré. Vous pouvez définir des paramètres pour la mesure et l’envoi de télégrammes.
Vous pouvez définir une valeur de correction pour le capteur. Ceci est utile, par exemple, si le contrôleur est monté dans une position défavorable dans la pièce. L’enregistrement de la température varie si le capteur est soumis à des courants d’air ou proche de sources de chaleur, par exemple, par comparaison à d’autres endroits de la pièce.
Les dispositions suivantes s’appliquent :
Température réelle = température mesurée + valeur de correction
Vous pouvez définir deux paramètres pour envoyer la température mesurée au bus :
-
Différence de température : Le capteur compare la température actuelle à la dernière valeur transmise. Si la température mesurée actuelle est supérieure ou inférieure à l’écart sélectionné, le capteur envoie la valeur au bus.
-
Intervalle de temps : Le capteur transmet les valeurs de température de manière cyclique après l’intervalle de temps prédéfini (au logiciel de visualisation, p. ex.).
Vous pouvez utiliser un paramètre ou une combinaison des deux paramètres.
Dans le dernier réglage, vous pouvez définir une méthode d’acquittement en cas d’alarme de capteur de température (si le capteur envoie une température supérieure à la plage de seuils prédéfinie).
L’objet Alarme de température élevée/basse envoie toujours l’alerte lorsque la température est inférieure ou supérieure à la limite.
Il est également recommandé de ne pas modifier les objets de groupe 1054 Écran allumé/éteint et 1055 Luminosité de l’écran fréquemment pour ne pas interférer avec la fonction de compensation de température du dispositif.