Commutation On/Off (régulation à 2 points)
Il s’agit d’une méthode de contrôle simple largement utilisée dans les thermostats conventionnels. La valeur de consigne de température et deux valeurs d’hystérésis autour de la valeur de consigne sont nécessaires. Ceci permet d’éviter une commutation continue entre les deux modes.
Le même comportement s’applique aux systèmes de refroidissement.
Caractéristiques
L'inconvénient d’un contrôle simple est que la température ambiante n’est pas constante ; elle change continuellement. Cela peut réduire le confort, en particulier si les systèmes de chauffage et de refroidissement réagissent lentement. Pour résoudre ce problème, vous pouvez définir une petite hystérésis. Cependant, cela augmente la fréquence de commutation, ce qui entraîne une usure plus importante des variateurs.
Le dépassement de température au-dessus et en-dessous de l’hystérésis visible sur le diagramme est causé lorsque le système de chauffage/refroidissement continue à émettre de la chaleur ou du froid dans la pièce après avoir été éteint.
Réglage de l’hystérésis
Petite hystérésis : entraîne de petites fluctuations mais une commutation fréquente.
Grande hystérésis : entraîne de grandes fluctuations mais une commutation peu fréquente.