MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Valeurs de sortie de groupe de scénarios

Vous pouvez sélectionner le type d’objet de la valeur de sortie – 1 bit (commutation), 1 octet (impulsions de compteur) ou 2 octets (impulsions), la valeur d’objet (0 est la valeur par défaut) et attribuer un numéro de scénario de rappel à chaque vanne de sortie (1 – 6).

Si vous sélectionnez 0, la vanne reste inactive.

La fonction Délai d’envoi vous permet de régler le délai d’envoi requis pour chaque vanne de sortie. Vous pouvez ainsi configurer des séquences de rappel de scénario spécifique pour chaque sortie de groupe.

Groupe de scénarios X

Gx : Fonction sortie x

   

Type d’objet de la sortie x

1 bit / 1 octet / 2 octets

 

1 – 6 → sortie x déclencheur n° scénario est

1 – 64 (0 = inactif)

   

Valeur d’objet de la sortie x

0 – 65535

   

Délai d’envoi

0 – 63 * 0,1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?