MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Température externe

La température externe est affichée en se basant sur la valeur du capteur de température externe. Vous pouvez régler l’intervalle pour la demande de valeurs avec le bus.

Fonction 1

Type d’affichage de la qualité de l’air

Température ext.

Texte pour l’unité

°C

   

Laps de temps pour la demande de capteur externe

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?