MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Décalage sans valeur de pas

Si vous choisissez l’option Décalage sans valeur de pas, vous pouvez régler jusqu’à 10 valeurs différentes pour chaque décalage (Valeur de décalage). Vous envoyez une valeur avec chaque actionnement de bouton (actionnement bref). Si, par exemple, vous voulez envoyer 5 valeurs en utilisant le bouton, appuyez 5 fois sur le bouton.

Fonction x

Type de décalage

Décalage sans valeur de pas

Numéro de décalage

1 – 10

 

Valeur 1

0 – 255

   

..Valeur 10

0 - 240

Sens de décalage : Les valeurs sont envoyées les unes après les autres dans l’ordre que vous avez choisi (croissant ou décroissant).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?