MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Mode de lecture

Vous pouvez spécifier les valeurs de sortie et les valeurs d’état (plage 0 – 255) pour chaque mode de lecture. La valeur de sortie est celle que vous envoyez à l’actionneur et la valeur d’état est celle qui est visible sur l’écran (via l’objet de groupe Mode de lecture, état).

Fonction 1

Mode de lecture

Activer

Lecture en mode cycle unique

Valeur de sortie pour lecture en cycle unique (0 – 255)

Valeur d’état pour lecture en cycle unique (0 – 255)

 

Lecture dans l’ordre

Valeur de sortie pour lecture dans l’ordre (0 – 255)

Valeur d’état pour lecture dans l’ordre (0 – 255)

   

Lecture en mode aléatoire

Valeur de sortie pour lecture aléatoire (0 – 255)

Valeur d’état pour lecture aléatoire (0 – 255)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?