MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Comportement des entrées/sorties

Le premier bloc de fonctions est décrit ensemble, car les trois opérations ont les mêmes paramètres et valeurs.

Comportement des entrées

Vous pouvez utiliser jusqu’à 8 entrées (a – h). Par défaut, toutes les entrées sont déconnectées.

Les télégrammes d’entrée peuvent être inversés pour chaque entrée. De plus, une valeur fixe (0 ou 1) peut être affectée.

1re logique

Fonction de canal

ET

Entrée a-h

Déconnectée

Normale

Inversée

   

Valeur par défaut

0

1

Comportement des sorties

Les critères de comportement d’envoi à la sortie peuvent être définis.

1re logique

Résultat inversé

Non/Oui

Lire la valeur de l’objet d’entrée après rétablissement de la tension de bus

Non/Oui

   

Envoi de sortie quand

Réception d’un nouveau télégramme (sur l’entrée)

Chaque changement d’objet de sortie

   

Délai d’envoi: Base

Aucune - 25 s

   

Facteur: 1..255

1 -255

Si vous cliquez sur Oui pour Lire la valeur de l’objet d’entrée après rétablissement de la tension du bus, le module logique envoie un télégramme de lecture à toutes les entrées demandant leurs valeurs.

Si une ou plusieurs entrées ne répondent pas, le bus continue d’essayer de collecter les réponses manquantes. L’option Envoi de sortie quand permet de définir si la sortie doit être envoyée après réception d’un nouveau télégramme à l’entrée ou à chaque changement de l’objet de sortie.

Ce réglage est sensé si une réponse rapide est attendue (par exemple, alarme météo au niveau de l’actionneur du store). Cette fonction permet également d’éviter la surcharge du bus.

Exemple :

  • Un interrupteur photosensible allume automatiquement l’éclairage.

  • La lumière est éteinte entre 23h00 et 06h00.

  • Le matin, la lumière s'allume à partir de 06h00 s’il fait noir.

  • De plus, l'éclairage peut être allumé pendant 5 minutes à tout moment via un bouton-poussoir.

  • Une fonction d’éclairage continu est possible à des fins de maintenance.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?