MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

PM10

Pour afficher la concentration de particules, vous pouvez sélectionner la valeur en μg/m3 ou que la concentration soit exprimée en tant que valeur flottante.

Vous pouvez nommer votre unité et régler l’intervalle de temps pour la demande.

Fonction 1

Type d’affichage de la qualité de l’air

PM10

Type de données objet

Valeur en μg/m3 (DPT 7.001)

Valeur flottante en μg/m3 (DPT 9.030)

   

Texte pour l’unité

« 5 octets autorisés »

   

Laps de temps pour la demande de capteur externe

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?